This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:主要无 TMDS 输出

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833763/sn65dp159-mostly-no-tmds-output

器件型号:SN65DP159

大家好、我们使用了一个包含 SN65DP159RSB 的 Inrevium 开发板。 我们在获取 HDMI 信号方面遇到了严重问题。 奇怪的情况是、我们只有一种5米长的电缆、而不是高质量电缆、才会输出到显示器。 我们测试了大量电缆、不同尺寸、高质量、短至75cm 的电缆和不同的显示器。 之间还有一个 HDMI 分离器。 有时、我们通过分离器使用其他电缆(而非"正常工作的电缆")向显示器输出、但我们看到显示器上出现故障像素。 我们尝试对寄存器进行一些更改。 SOTIME 使能75至150欧姆解决方案具有分离器、但没有分离器则没有信号。 如果我们将所有电缆和分路器用于笔记本电脑 HDMI 输出的不同型号、一切都能正常工作。 我们希望稍后在 2880x 1440 VR 上进行连接。 我们总结了5个系统构建。 其中一个 VR 正在运行。 到目前为止、我们一直在搜索、但没有成功。 现在、我听到了使用0xff 到0x01启用寄存器的第二页。 第二页是否有更多尝试的可能性、或让您进一步了解我们可以做什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland

    1. 对于 GPU 或接收器不支持时钟扩展来自 GPU/DP TX 的 DDC 线路的应用、应绕过 SCL_SRC 和 SDA_SRC、但仍连接到 DP159上的 SCL_SNK 和 SDA_SNK 引脚。 SCL_SRC 和 SDA_SRC 引脚必须被拉至接地。 请注意、如果 GPU/DP TX 无法支持来自连接器的5V DDC 线路、则需要使用电平转换器将5V 信号降低到 GPU/DP TX 可以支持的电压电平。

    2.请检查输入时钟波形、将 C7和 C8替换为0欧姆电阻、然后再次检查输入时钟波形。

    3.请检查 VCC、VDD 和 OE 之间的上电时序,并确保它符合图22中的时序要求。

    4.如何将来自 HDMI 连接器的 HPD 连接到 DP159的 HPD_SNK?

    5。需要将 TERMY_SEL 设置为 00 (无端接)、或将 HDMI1.4设置为01 (150至300 Ω)或将 HDMI2.0设置为11 (75至150 Ω)。

    6.请下载 EyeScan 工具并使用该工具绘制输入眼图。 该工具可从以下网址获取: http://www.ti.com/product/SN65DP159/toolssoftware

    7.另请使用该工具转储寄存器0和寄存器1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗兰:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们有两个系统出现了相同的问题。 我们在使用 Registers 时没有成功。 最后、我们用新的 HDMI 卡替换了 HDMI 卡、现在它可以在不写入任何寄存器的情况下工作!

    从我们的角度看,我们没有理想,什么是真正的沮丧,为什么。 如果我们有时间尝试更换 除雾板上的 D159以找出它、是唯一的 IC。 ´ n´t EyeScan 工具、我们无法正常工作、因为这会产生我们所拥有的特殊硬件。
    感谢您的支持、如果您有任何问题、  除了 ESD 之外、可能会损坏电路板、或者如果这可能是另一个问题、现在让 我们来吧。