大家好、我们使用了一个包含 SN65DP159RSB 的 Inrevium 开发板。 我们在获取 HDMI 信号方面遇到了严重问题。 奇怪的情况是、我们只有一种5米长的电缆、而不是高质量电缆、才会输出到显示器。 我们测试了大量电缆、不同尺寸、高质量、短至75cm 的电缆和不同的显示器。 之间还有一个 HDMI 分离器。 有时、我们通过分离器使用其他电缆(而非"正常工作的电缆")向显示器输出、但我们看到显示器上出现故障像素。 我们尝试对寄存器进行一些更改。 SOTIME 使能75至150欧姆解决方案具有分离器、但没有分离器则没有信号。 如果我们将所有电缆和分路器用于笔记本电脑 HDMI 输出的不同型号、一切都能正常工作。 我们希望稍后在 2880x 1440 VR 上进行连接。 我们总结了5个系统构建。 其中一个 VR 正在运行。 到目前为止、我们一直在搜索、但没有成功。 现在、我听到了使用0xff 到0x01启用寄存器的第二页。 第二页是否有更多尝试的可能性、或让您进一步了解我们可以做什么。