This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617BDGKR

Guru**** 2994360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834481/tca9617b-tca9617bdgkr

器件型号:TCA9617B

大家好、

我们将在设计中使用 TCA9617BDGKR。 因此、我请求您 提供 VCC5V 和 VCCA 的标称电流消耗详细信息。 数据表中未提供该值

到目前为止、我们已经使用上拉电阻器进行了计算、因为它充当电平转换器。

谢谢、此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    最好能够获得 TCA9617BDGKR 的最大电流消耗详细信息

    谢谢、此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、E.Rohini、

    您是否在器件处于 VccA=VccB=5V 时请求 ICC?

    您的第一个请求是说"因此、我请求您 提供 VCC5V 和 VCCA 的标称电流消耗详细信息"、这是我不理解的。 未提及 VccB、未提及 VccA。

    数据表中给出的最坏情况值为13uA 和8.1mA。 ICC 是这两个数字中的附加值。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V

    数据表中给出的 ICC 是空载电流。 对于设计、最好了解最大电流消耗(满载)

    此致、

    罗尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、罗尼、

    数据表中的 ICCB 是测试条件"两个通道都处于低电平、SDAA=SCLA=GND;IOLB=100uA"的"负载情况"。 电压为5.5V (Vcc 变得更高时的最坏情况 Icc 变得更大)。 该器件驱动低电平(而非高电平)、因此该器件的负载情况是从一侧驱动低电平、同时从另一侧接收低电平。 在测试条件下、A 侧驱动为低电平、B 侧输出低电平、电流源为100uA。

    -Bobby