This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:ICC 的测试条件是什么?

Guru**** 2537410 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834310/tca9535-what-is-the-test-condition-for-icc

器件型号:TCA9535

你好

我查看了 ICC 的电气特性、并在以下问题上遇到了一些困惑:

在 TCA9535数据表的第6页上、 对于 ICC 待机模式的测试条件:

1. VI 代表什么? Vi=Vcc、 意味着在我们设置表中列出的 VCC=5.5V/3.6V/2.7V/1.95V 的条件下?

IO=0、 什么是 IO、哪个引脚是 IO? 或者如何设置 IO=0?

3.I/O=输入、 这意味着什么? 哪些引脚是 I/O? 输入是什么?  如何设置 I/O =输入?   

我们希望测试 ICC、但不知道如何正确设置测试条件。

您能帮您逐一解释一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户抱怨、他们最近获得的 TCA9535的待机电流比之前版本的 Lot 高。No 的器件、待机电流超过正常水平。

    因此、我们需要知道如何设置测试条件并验证待机电流是否正常。

    非常感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    待机电流是在所有端口配置为高电平(连接至 VCC)或低电平(连接至 GND)输入且 I2C 端口空闲时测量的。  这是否符合您的测试条件?  您看到了哪些价值观?  您认为我们可以查看原理图、以便更好地了解您的应用吗?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但我认为我无法理解这些条件:

    1.VI=VCC?  这意味着什么?

    IO=0?

    3、I/O =输入、 我认为这代表您所说的"所有配置为输入的端口要么被上拉至高电平(拉至 VCC)要么被下拉至低电平(拉至 GND)"。  我是对的吗?

    我们的测试条件为:

    1.我们只在 PCB 板上安装了 TCA9535、而没有任何其他 IC 或电阻器/电容器

    2.在 VCC 上施加3.3V 电压并将 GND 接地。

    我们测试异常值大约为2mA 、而正常值为460uA。

    请参阅原理图

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表的第6页上标记了测试条件、

    我无法理解 Vi=Vcc、IO=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    "V"是指每个 IO 端口的电压。  "IO"是指来自这些端口的输出电流。  基本上、IO 为空载状态、并配置为拉高或拉低的输入。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max  

    感谢您的信息。

    如果 "V"指的是每个 IO 端口的电压、 则"VIO"指的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是相同的。  对于 VCC 规格、端口仅配置为输入、因此使用术语 VI。  对于 Cin、端口可以是输入或输出、因此使用 VIO。  我同意可以更清楚地说明这一点。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    对于 VI=VCC、我们是否需要在 I/O 端口上添加上拉电阻器?

    对于 SCL/SDA、我们是否可以将它们悬空? 因为"上电时、P00被配置为输入"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    是的、您应该在 IO 端口上使用上拉电阻器、以便将其偏置到高电平。  (如果偏置到中间电平、电源电流可能更高)。  SCL/SDA 通常也应该被上拉、但是您不需要在缺省状态之外配置器件、这是因为 IO 缺省为加电时的输入。

    此致、
    最大