你好
我查看了 ICC 的电气特性、并在以下问题上遇到了一些困惑:
在 TCA9535数据表的第6页上、 对于 ICC 待机模式的测试条件:
1. VI 代表什么? Vi=Vcc、 意味着在我们设置表中列出的 VCC=5.5V/3.6V/2.7V/1.95V 的条件下?
IO=0、 什么是 IO、哪个引脚是 IO? 或者如何设置 IO=0?
3.I/O=输入、 这意味着什么? 哪些引脚是 I/O? 输入是什么? 如何设置 I/O =输入?
我们希望测试 ICC、但不知道如何正确设置测试条件。
您能帮您逐一解释一下吗?