This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 16位多功能 LED 驱动器和 GPIO 控制器

Guru**** 2539910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841264/16bit-multi-function-led-driver-and-gpio-controller

你好

TI 是否有 AW9523B 等器件描述如下:

AW95212B 是一款16多功能 LED 驱动器和 GPIO 控制器。 16个 I/O 端口中的任何一个都可以配置为 LED 驱动模式或 GPIO 模式。 此外、任何 GPIO 均可单独配置为输入或输出。  

e2e.ti.com/.../AW9523B-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

        我们没有用于配置 LED 或 GPIO 模式的类似芯片。