请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好
TI 是否有 AW9523B 等器件描述如下:
AW95212B 是一款16多功能 LED 驱动器和 GPIO 控制器。 16个 I/O 端口中的任何一个都可以配置为 LED 驱动模式或 GPIO 模式。 此外、任何 GPIO 均可单独配置为输入或输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TI 是否有 AW9523B 等器件描述如下:
AW95212B 是一款16多功能 LED 驱动器和 GPIO 控制器。 16个 I/O 端口中的任何一个都可以配置为 LED 驱动模式或 GPIO 模式。 此外、任何 GPIO 均可单独配置为输入或输出。