This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:TX FIFO 溢出

Guru**** 2896060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831473/tlk6002-tx-fifo-overflow

器件型号:TLK6002

对串行器/解串器使用 TLK6002。

TXCLK=REFCLK=122.88M

寄存器配置为 pic。

一个已使用8/10B、一个未使用。

TX FIFO 溢出甚至回送。

请提供帮助。

皮埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    您能否进一步描述您的 TLK 硬件设置(例如数据类型和速率、Tx 和 Rx 设置、通道) 并在可能的情况下提供方框图?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
        • 图中显示了硬件原理图(通道)  

          CLK_OUT_SEL = 1'b0

           REFCLK_0_p = 122.88M
           REFCLK_0_n = 1'b0
           REFCLK_1_p = 1'b0
           REFCLK_1_n = 1'b0
           TXCLK_A = 122.88M

           REFCLK_A_SEL = 0

           REFCLK_b_SEL = 0

           PRBS_EN = 0

          按如下方式发送数据:

                        TXDA[7:0]= TX_DATA[7:0]

                        TXDA[17:10]= TX_DATA[15:8]

                        TXDA[8]  = TX_k[0]

                        TXDA[18]= TX_k[1]

                        TXDA[9]  = 0

                        TXDA[19]= 0

          TX_DATA 基于 TXCLK_A 时钟的16位数据。

          TX_k[0] 包含数据字节 TXDA_[7:0]的控制位(k 字符指示)

          TX_k[1] 包含数据字节 TDA_[17:10]的控制位(k 字符指示)

    • 线路速率= 2457.6M    

      串行器/解串器 PLL 乘法器值 = 20

      速率选择= 0.5 (半)

      TXCLK_A/B = 122.88M

      REFCLKP/N = 122.88M

    • 通道的寄存器配置如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的设置详细信息。 我不会立即发现您的设置有问题。 您能否仔细检查并确认以下设置?

    • 未使用的并行输入引脚接地
    • 与数据表第4.18.2节" 16位接口模式(启用8b/10b 编码器/解码器)(启用所有 CPRI/OBSAI 速率)"相比、请仔细检查引脚配置和设置。 具体而言、请确认 您的设置、
      • 器件引脚设置

        –确保 CODEA_EN 输入引脚为低电平。

        –确保 CODEV_EN 输入引脚为低电平。

        –确保 RATE_A[2:0]输入引脚为3’B100 (高电平、低电平、低电平)以启用软件控制。

        –确保 RATE_B[2:0]输入引脚为3’B100 (高、低、低)以启用软件控制。

        –确保 PD_TRXA_N 输入引脚为高电平。

        –确保 PD_TRXB_N 输入引脚为高电平。

        –确保 PRBS_EN 输入引脚为低电平。

        –确保 REFCLK_A_SEL 输入引脚为低电平以启用软件控制。

        –确保 REFCLK_B_SEL 输入引脚为低电平以启用软件控制。

      •  启用 MDIO 全局写入,以便每个 MDIO 写入都会影响两个通道缩短配置时间–将1'B1写入到0.11 global_write
      • 时钟配置

    –选择通道 A SERDES REFCLK 输入(默认= REFCLK_0_P/N)

    •如果使用 REFCLK_0_P/N -将1'b0写入0.1 REFCLK_A_SEL

    •如果使用 REFCLK_1_P/N -将1'B1写入0.1 REFCLK_A_SEL

    –选择通道 B SERDES REFCLK 输入(默认= REFCLK_0_P/N)

    •如果使用 REFCLK_0_P/N–将1'b0写入0.0 REFCLK_B_SEL

    •如果使用 REFCLK_1_P/N -将1'B1写入0.0 REFCLK_B_SEL

      • 数据速率设置-如果串行数据速率为2457.60Mbps:将2'B01写入1.7:6 RATE_TX[1:0]、将2'B01写入1.5:4 RATE_RX[1:0]、将4'b1101写入1.3:0 PLL_MULT[3:0]以选择半速率和20x MPY (CHANNEL = 0x015D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     您是否检查了设置?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢