我们使用 ONET1151L 的光学模块已采用 MP。我们发现、当光学模块首次通电时、某些光学模块无法在第一个测试站传输数据。 然后、故障报告可以一直重复。 经过分析、发现激光驱动器(ONET1151L)工作异常、并且用示波器测量眼图失败。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 ONET1151L 的光学模块已采用 MP。我们发现、当光学模块首次通电时、某些光学模块无法在第一个测试站传输数据。 然后、故障报告可以一直重复。 经过分析、发现激光驱动器(ONET1151L)工作异常、并且用示波器测量眼图失败。
你好,纳赛尔
感谢您的支持、以下问题得到了确认:
1)。 故障器件与正常器件、电流消耗是相同的?
电 流消耗与正常部件相同
2)。 如果您使用欧姆表比较好器件与坏器件,您在引脚20/21和22/23上看到了什么阻抗?
--- 引脚20/21和22/23 到 GND 的阻抗为5.5k 欧姆,正常部件与不良部件是相同的。
3)。 如果您看一下眼图交叉、数据速率接近您所期望的速率?
数据速率 ISI 正常、 测试速率和设定速率均为10.3Gbps。