This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET1151L TX 眼图异常

Guru**** 2587015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842592/onet1151l-onet1151l-tx-eye-diagram-is-abnormal

器件型号:ONET1151L

我们使用 ONET1151L 的光学模块已采用 MP。我们发现、当光学模块首次通电时、某些光学模块无法在第一个测试站传输数据。 然后、故障报告可以一直重复。 经过分析、发现激光驱动器(ONET1151L)工作异常、并且用示波器测量眼图失败。

此报告的可能原因是什么? 眼图 显示了芯片的哪个部分损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以检查一些项目:

    1)。 故障器件与正常器件、电流消耗是相同的?

    2)。 如果您使用欧姆表比较好器件与坏器件,您在引脚20/21和22/23上看到了什么阻抗?

    3)。 如果您看一下眼图交叉、数据速率接近您所期望的速率?

    请告诉我。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳赛尔

       感谢您的支持、以下问题得到了确认:

    1)。 故障器件与正常器件、电流消耗是相同的?

     电 流消耗与正常部件相同

    2)。 如果您使用欧姆表比较好器件与坏器件,您在引脚20/21和22/23上看到了什么阻抗?

     --- 引脚20/21和22/23 到 GND 的阻抗为5.5k 欧姆,正常部件与不良部件是相同的。

    3)。 如果您看一下眼图交叉、数据速率接近您所期望的速率?

    数据速率 ISI 正常、 测试速率和设定速率均为10.3Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为可能存在一些导致器件故障的电气过载。 您上面的注释似乎并不表示电气过载。 您可以发送此部件进行故障分析。 请联系您的 TI 代表来处理此问题。

    此致、Nasser