This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:有关 XIO2001的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841879/xio2001-questions-on-xio2001

器件型号:XIO2001

大家好、

我的客户使用 XIO2001并询问以下问题。 请帮助。 谢谢。

1,如果使用外部25MHz 晶振,插针 F3 (CLK)是否需要与插针 B11 (CLKOUT6)连接?

2、如果使用25MHz 晶体、PCI 总线时钟是否可以在66MHz 频率下运行?

B.R、

Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    只需确认一下、您是否计划为引脚 F3 (CLK)提供外部25MHz 时钟源?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    客户首次使用设备。 他们需要在下面确认-

    1、如果不使用外部晶振/时钟、如何进行设计? 引脚 F3是否需要连接 CLKOUT6?

    2、如果使用25MHz 的外部晶振、引脚 F3 是否需要连接 CLKOUT6?

    3、 如果使用外部25MHz 晶体、如何将 PCI 总线时钟配置为66MHz?  

    谢谢、

    Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    如果 不使用外部时钟、CLK 引脚需要连接到 CLKOUT6引脚、如 XIO2001实现指南(scpa045d)的图3所述。  请注意、图3的标题有点具有欺骗性。  "具有外部时钟反馈的 PCI 总线时钟配置"将更加准确。

    2.如果使用外部时钟、CLK 引脚不需要连接到 CLKOUT6引脚。  同步总线信号和外部时钟信号之间的布线长度关系仍然需要满足 PCI 总线设置和保持要求。 对于外部时钟模式、可以使用偏移 D8h 的时钟控制寄存器禁用所有七个 CLKOUT[6:0]端子。 此外、由于没有关闭外部时钟的方法、XIO2001时钟运行特性必须被外部 PCI 总线时钟禁用。  

    XIO2001提供了四种不同的 PCI 时钟频率选项:25MHz、33MHz、50MHz、
    和66MHz。 提供的时钟频率由 M66EN 和的状态决定
    PERST 失效时的 PCLK66_SEL 端子。  对于66MHz 运行、PCLK66_SEL 和 M66EN 引脚均应拉高。  如需更多信息、请查看 XIO2001实施指南(scpa045d)的第4节。

    此致、

    Davor