应用:TPS65988连接到端口 A 上的 Type C 适配器,然后在协商的 PDO 中工作。
我有一个问题、例如、TPS65988如何知道 Type C 适配器中最大的 PDO、
Type C 适配器 A 源电容:PDO0:5V、3A、PDO1:12V、3A、PDO2:15V、2A、 PDO 3:15V、3A 和988端口 A 始终要求最高功率,因此它们在15V 3A PDO 下进行协商。
C 型适配器 B 源电容:PDO0:5V、3A、PDO1:12V、3A、PDO2:15V、2A、 PDO 3:20V、3A 和988端口 A 始终要求最高功率,因此它们在20V 3A PDO 协商。
我已经检查了0X30寄存器,但找不到详细位定义。 哪个位定义了电压电平。 谢谢。