This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981固件帮助

Guru**** 2752815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, HD3SS460, TPS65981EVM, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831479/tps65981-tps65981-firmware-help

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: HD3SS460TUSB1064TUSB564

我的客户使用 TPS65981并尝试实施调制固件。

现在、只有 一小部分具有 USB2和电源的 USB-C。 DisplayPort 和超高速的识别尚不起作用。

 

他们希望实施以下要求:

  • ·        5V/3A 电源
  • ·        USB2
  • ·        USB3和 DisplayPort、无论是非混合型还是超高速型、均可与双通道 DisplayPort 混合型
  • ·        具有 Superspeed 的客户端模式
  • ·        支持 GPIO6上的过流
  • ·        支持 GPIO4上的热插拔检测
  • ·         支持 GPIO7上的 VBUS_DETECT
  • ·        支持针对超高速 ATGPIO2的 OTG 主机检测

 

我是否已经有材料可以提供?

与客户的通话是否直接有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    您能否更详细地说明他们遇到了哪些问题? 他们使用的是哪个固件版本?

    他们可以找到有关配置 您在固件用户指南中列出的这些要求的详细信息。 例如、可用的 GPIO 事件可以在第39页的表13-1中看到。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    很高兴见到你。

    我想将此主题分为两部分:

    ----------------------------------------------------

    第一部分:使用工具进行配置

    现在、这就是我从客户那里得到的结果:

    您能帮我找到左侧这些功能的描述吗?

    例如、我在本文档中找到了交替模式。

    但是、在该工具中、他们能否将 GPIO4配置为热插拔检测?

    他们是否需要使用 HD3SS460?

    我是否可以在没有硬件的情况下测试 GUI、以查看上面列出的某些功能是在何处配置的?

    因为我现在缺少该链接。

    --------------------------------------------------

    第2部分:

    从 DP 切换到 USB3超高速时出现问题。

    在 DevKit 上也发生了这种情况、这就是问题所在的地方。 但我需要对此进行更多探讨。

    您以前听说过这个问题吗?

    ------------------------------------------

    我将在注释中添加更多信息

     

    感谢你的帮助、

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、低区域图像和全闪存图像之间有何差异? 它们是否需要同时闪存?

    关于第2部分:

    您是否遇到过这样的问题?

    它们使用: 对于源端、它们使用 TPS65981 EVM 和 DP 拉电流板、1米 USB C 电缆(具有 C 至 C 连接器)和 TPS65981EVM (具有 DP 灌电流板)。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    只有在配置自己的交替模式时、用户交替模式配置才是如此、我不建议在这些寄存器上配置功能。 Display Port 配置的设置是您所使用的寄存器正下方的选项、称为"Display Port Capabilities (显示端口功能)"。

    对于热插拔事件、GPIO4已经过预配置、可以检测到、您不需要为此映射任何事件、它将在以 DisplayPort 交替模式运行时自动发生。

    如果您使用 PD 控制器来支持显示端口模式、则需要多路复用器。 他们可以使用 HD3SS460、但为此应用配置可能会更复杂一些。 因此、如果他们计划将 PD 控制器用作显示端口源、建议他们使用 TUSB1046/TUSB546;如果将 PD 控制器配置为显示端口灌电流模式、建议他们使用 TUSB1064/TUSB564。

    要配置您之前提到的其他功能、例如在 GPIO 引脚上设置检测事件、您可以在之前的同一屏幕上配置它们、您可以访问它们并通过单击 GUI 中的"GPIO 事件映射"选项来设置相应的检测。 我还将在下面添加 GPIO 事件应用手册的链接作为参考。

    低区域和完全闪存映像之间的区别在于、如果您要通过 I2C 等方式更新固件、低区域就是您要闪存的区域。 但是、只有当您希望刷写整个新固件时、才需要完整的闪存、而不仅仅是更新或修补程序。

    我没有看到您提到的 DP/USB3问题、并提供了的屏幕截图、您如何访问该屏幕以及您从 GUI 上进行的设置?  

    有用文档:

    TPS65981数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65981.pdf

    《TPS65981主机技术参考手册》: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf

    GPIO 事件应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slva838/slva838.pdf

    DisplayPort 交替模式应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    非常感谢您提供如此广泛的答案:)

    这对您有很大帮助!

    现在、我在问题角度上说得不错。

    图片来自客户。

    他们希望我们重新生成他们的设置。

    此致。

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我很高兴能够帮助并回答您的问题。 如果没有更多信息、您可以单击"已解决"按钮吗?

    谢谢、

    哈里