Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, HD3SS460, TPS65981EVM, TUSB1064, TUSB564
主题中讨论的其他器件: HD3SS460、 TUSB1064、 TUSB564
我的客户使用 TPS65981并尝试实施调制固件。
现在、只有 一小部分具有 USB2和电源的 USB-C。 DisplayPort 和超高速的识别尚不起作用。
他们希望实施以下要求:
- · 5V/3A 电源
- · USB2
- · USB3和 DisplayPort、无论是非混合型还是超高速型、均可与双通道 DisplayPort 混合型
- · 具有 Superspeed 的客户端模式
- · 支持 GPIO6上的过流
- · 支持 GPIO4上的热插拔检测
- · 支持 GPIO7上的 VBUS_DETECT
- · 支持针对超高速 ATGPIO2的 OTG 主机检测
我是否已经有材料可以提供?
与客户的通话是否直接有意义?