This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:无输入信号放大器时的输出行为异常;当 LVDS 公共1.2V 输入信号时的随机噪声输出。

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842330/ds25br440-weird-output-behaviours-when-no-input-signal-random-noisy-output-when-input-signal-at-lvds-common-1-2-v

器件型号:DS25BR440

VDD 引脚3、8、15、25、30 -通过去耦电容0.1uF 连接到3.3V 电源。

EQ0 - EQ3引脚11、12、39、40 -接地。

PE0 - PE3引脚18、19、20、31 -接地。

PWDN#引脚38 -连接至3.3V 电源、无任何上拉电阻。

PWDN0#- PWDN3#引脚32、33、34、35连接到3.3V 电源、而不会出现任何上拉。

LOS3#- LOS3#引脚13、14、36、37 -未连接、因为在我们的案例中不需要输出确认功能。

IN0 - IN4 -所有 LVDS 输入。

OUT0 - OUT4 -所有 LVDS 输出。

我们观察到、如果所有 IN0 - IN4 LVDS 输入全部为0V (无信号)、OUT0 - OUT4输出通道将具有如下行为:

a.) OUT0+ 1.3V 平坦、OUT0- 1.1V 平坦。

b) OUT1+和 OUT1-均为1.2V 平坦电压。

c.) OUT2+ 1.1V FLAT、OUT2- 1.3V FLAT (与项目 a 相比极性反转)。

d.) OUT3+ 1.5V 平缓电压、OUT3- 0.9V 平缓电压(与项目 a 相比、峰峰值更大)。

为什么4个输出通道的行为会彼此不同?

我们尝试将上述4个条件设置为这次连接到 IN0 - IN4、观察结果如下:

a.)如果 IN+和 IN-均为1.2V 平坦(共模)、则该特定通道上的 OUT+和 OUT-肯定会有信号翻转。

b.)如果有任何 IN+和 IN-采用 LVDS 差分形式、则该特定通道上的 OUT+和 OUT-将遵循输入。

c.)通道2将始终具有极性反转。

d.)所有通道的输出峰-峰值都将增加。 OUT+ 1.5V、OUT- 0.9V

为什么常见的1.2V 信号会导致信号翻转? 为什么通道2始终具有极性反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入阈值通常为~ 0V 差分。  因此、如果允许输入悬空、则无法预测输出状态。  当通道上没有差分输入时、使用 PWDN 降低功耗将使输出静音。

    或者、将输入差分引脚偏置为稍微正或稍微负的偏置(~25mV)有助于在不存在输入信号时稳定器件输出。

    此致、

    Lee