Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9555 主题中讨论的其他器件: TCA9555
您好、E2E、
1.您能告诉我们 PCA9555输出可以 通过硬件方法反转吗?
2.我们是否只设置寄存器0x04和0x05 来反转输出?
泰纳克!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Julian:
您可能需要考虑 PCA9555上较新的 P2P 设备 TCA9555。 它在设计上进行了一些改进(例如支持更低的电压和对功率斜坡曲线的敏感度较低)。
但是、对于任一器件:
-未驱动时输入引脚的默认状态(高电平或低电平)可通过外部上拉/下拉电阻进行配置。
-配置为输入的引脚的极性可通过寄存器0x04和0x05进行切换。
-配置为输出的引脚的输出状态可通过寄存器0x02和0x03进行配置。 如果要输出高电平、可以向该引脚的相应位写入1。 如果要输出低电平、可以写入零。 如果您想在外部反相、可以使用逆变器或 FET 缓冲器、但我认为在大多数情况下、当通过 I2C 配置器件时、只写入相反的值是最简单的。
请告诉我、这对您来说没有意义、或者您还有其他问题。
此致、
最大