This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:输出反转

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842391/pca9555-output-inversion

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

您好、E2E、

1.您能告诉我们 PCA9555输出可以 通过硬件方法反转吗?

2.我们是否只设置寄存器0x04和0x05 来反转输出?

泰纳克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    您可能需要考虑 PCA9555上较新的 P2P 设备 TCA9555。  它在设计上进行了一些改进(例如支持更低的电压和对功率斜坡曲线的敏感度较低)。

    但是、对于任一器件:

     -未驱动时输入引脚的默认状态(高电平或低电平)可通过外部上拉/下拉电阻进行配置。

     -配置为输入的引脚的极性可通过寄存器0x04和0x05进行切换。

     -配置为输出的引脚的输出状态可通过寄存器0x02和0x03进行配置。  如果要输出高电平、可以向该引脚的相应位写入1。  如果要输出低电平、可以写入零。  如果您想在外部反相、可以使用逆变器或 FET 缓冲器、但我认为在大多数情况下、当通过 I2C 配置器件时、只写入相反的值是最简单的。

    请告诉我、这对您来说没有意义、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大