Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2036 你(们)好
USB 集线器 TUSB2036 IC 出现问题、连接到笔记本电脑时无响应、设备管理器不更新任何内容。 请告诉我如何进行调试
- TUSB2036配置为2端口集线器(NP3引脚高电平)
- 自供电集线器(BUSPWR 引脚高电平)
- 6MHz 振荡器(MODE 引脚低电平)
- 无 EEPROM (EXTMEM 引脚高电平)
- 无过流检测(OVRCURR1、OVRCURR2、OVRCURR3引脚 NC、OCPRPT 引脚 NC)
- 无电源开/关控制(PWRON1、PWRON2、PWRON3引脚 NC)
- NPININT0、NPINT1引脚为低电平