This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:未检测到/无响应

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840617/tusb2036-not-detecting-no-response

器件型号:TUSB2036

你(们)好

USB 集线器 TUSB2036 IC 出现问题、连接到笔记本电脑时无响应、设备管理器不更新任何内容。 请告诉我如何进行调试

  • TUSB2036配置为2端口集线器(NP3引脚高电平)  
  • 自供电集线器(BUSPWR 引脚高电平)  
  • 6MHz 振荡器(MODE 引脚低电平)
  • 无 EEPROM (EXTMEM 引脚高电平)
  • 无过流检测(OVRCURR1、OVRCURR2、OVRCURR3引脚 NC、OCPRPT 引脚 NC)
  • 无电源开/关控制(PWRON1、PWRON2、PWRON3引脚 NC)
  • NPININT0、NPINT1引脚为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在电源和复位之间提供波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15K 下拉仅适用于下游端口、请移除上游端口上的15k 下拉。  

    您使用的是1MHz 还是6MHz 晶体?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?