This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:从低电平信号更改为高电平信号时的运行

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833271/tca9517-operation-when-changing-from-low-signal-to-high-signal

器件型号:TCA9517

尊敬的所有人:

我们的客户询问从 低信号更改为高信号时的运行情况。

当 A 侧输入低电平信号时、TCA9517 B 侧的输出会输出低电平信号。

然后、我们认为 TCA9517的 B 侧输入会检测到低电平信号并从 A 侧输出低电平信号。

如果 A 侧上的信号从该状态变为高电平信号或开路状态、我们认为该器件无法驱动至高电平信号、因为 TCA9517的 A 侧输出会输出低电平信号。

该器件如何驱动高电平?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器 件的设计使"B"侧的输出低电平约为0.5V。不过、检测"低电平"所需的输入电平小于该电平。  这意味着器件不会将其自身的低电平输出识别为 B 侧上的低电平输入。  这种使用稍高"低"电平的技术在 I2C 缓冲器中很常见、您可以在 TCA9517数据表的第9.3.3节或本应用手册中阅读有关该技术的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    该技术可有效防止出现低电平"锁定"情况、但其副作用是两个不同器件的"B"侧不应相互连接。

    请告知我们这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大