请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517 尊敬的所有人:
我们的客户询问从 低信号更改为高信号时的运行情况。
当 A 侧输入低电平信号时、TCA9517 B 侧的输出会输出低电平信号。
然后、我们认为 TCA9517的 B 侧输入会检测到低电平信号并从 A 侧输出低电平信号。
如果 A 侧上的信号从该状态变为高电平信号或开路状态、我们认为该器件无法驱动至高电平信号、因为 TCA9517的 A 侧输出会输出低电平信号。
该器件如何驱动高电平?
此致、
是的、奥特伊