This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318:能否直接连接普通100M 光学模块?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841455/lmh0318-lmh0318-can-connect-ordinary-100m-optical-module-directly

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0324、 LMH1218

尊敬的 TI 团队,

Project:Optical transceiver,目前正在选择中;

有关 LMH0318的一些问题:

1. LMH0318能否 直接连接普通100M 光学模块? 如果不是,,原因是?

LMH0318 和 LMH0324一起使用?我将在此处使用 MCU 配置。 我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    1)。 您可以通过交流耦合将差分100 Ω LMH1218 OUT1连接到光学模块。 请注意、光学模块可能在模块内部具有交流耦合电容器。 在这种情况下、您不需要交流耦合电容器。

     2)。 请注意 LMH0318和 LMH0324第9部分的应用部分。 在本节中、您可以找到设计指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser,

    1)。 您可以  通过交流耦合将差分100 Ω LMH1218 OUT1连接到光学模块。 请注意、光学模块可能在模块内部具有交流耦合电容器。 在这种情况下、您不需要交流耦合电容器。

    LMH0318能否连接 光学模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    是的。 LMH1218和 LMH0318使用相同的裸片。

    此致、、、Nasser