This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:支持 IEC 62368-1

Guru**** 2513465 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832727/tvs3300-support-for-iec-62368-1

器件型号:TVS3300

您好!

我的客户正在寻找支持 IEC 62368-1的解决方案。

他想知道、TVS3300可在采用120V 直流的电力线上提供支持。

在数据表中、TVS3300似乎支持短期电压范围。

请告诉我 TVS3300是否支持  IEC 62368-1?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件无法处理120V 直流电