This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:根据 SDI 电缆长度更改 HEO 值。

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832637/lmh1219-changes-in-heo-values-according-to-the-length-of-the-sdi-cable

器件型号:LMH1219

我对 LMH1219有疑问。
我使用以下代码对其进行设置。

////////////////////// lmh1219设置////////////////////////////////////////////////////////
N = 0x04;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CTLE/CDR 寄存器页面集

N = 0x1c;
SPI_WriteTo (0xa0、&n);// SD、HD、3G 使能

N = 0x0c;
SPI_WriteTo (0x0a、&n);//重置 CDR 状态机

N = 0x00;
SPI_WriteTo (0x0a、&n);//释放 CDR 复位

N = 0x05;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CableEQ/驱动器寄存器页集

N = 0x01;
SPI_WriteTo (0x00、&n);//重置电缆 EQ 采集

N = 0x00;
SPI_WriteTo (0x00、&n);//释放电缆 EQ 采集复位

N = 0x05;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CableEQ/驱动器寄存器页集

N = 0x25;
SPI_WriteTo (0x30、&n);//设置输出 VOD

N = 0x45;
SPI_WriteTo (0x31、&n);//解速率设置
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////// 硬件设置//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
所有硬件引脚设置为"F"。
- MODE_SEL、IN_OUT_SEL、OUT_CTRL、VOD_DE
输入端口为 SDI0。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

我在不同的距离向产品提供了1080p59.94 SDI 视频。
从寄存器0x27中获取 HEO 值。
下面是通过距离测量的 HEO I 值。

////// Heo 值////
1M (SDI 电缆长度)-> 40 (HEO 值)
10m -> 42.
20m -> 42.
30m -> 46.
50m -> 50
70米-> 45
//////////////////////////////////////////////////

据我所知、HEO 值必须根据距离而下降。
但是、测量结果不同。
是因为电缆 EQ? 或者我是否设置了错误的设置?

请回答。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    当您更改电缆长度时、LMH1219自适应均衡器会更改增益设置、以生成最佳或最佳的眼图张开度。 因此、您所示的电缆长度不同、可产生优于0.6UI 的眼图张开度。 总之、您观察到的是正常的、均衡器似乎正在执行它的任务。

    此致、Nasser