This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP130SSEVM:接口论坛

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832668/dp130ssevm-interface-forum

器件型号:DP130SSEVM
主题中讨论的其他器件:TDP142、 SN65DP141

尊敬的 TI 团队:

我想在具有 DP 转 VGA 转换器的灌电流应用中使用 DP130、它可以工作吗?

1.是否可以获取评估板手册、原理图和其他相关设计文件作为参考?

2.关于链路训练: 对于接收应用、需要关闭自动链路训练以设置 DP130输出通道的固定电平/值。 这些应由 I2C 进行配置。 是否 还需要通过 I2C 在输入上实施针对时钟和 EQ 的链路训练? 或者、这是否仍能自动工作? 如果不是:是否足够使用轮询 I2C 寄存器的外部控制器?

此致、

黄光正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨光

    您可以按照所述使用 DP130。 均衡级别必须手动设置。 请参阅此应用手册第5.1节: http://www.ti.com/lit/an/slla349/slla349.pdf。

    另一种选择是将 TDP142或 SN65DP141线性转接驱动器用于灌电流设计。 由于 TDP142或 SN65DP141是线性转接驱动器、因此您可以将它们放置在距离 DP 转 VGA 适配器更近的位置、并远离 DP 连接器。   

    谢谢

    David