Other Parts Discussed in Thread: TDP142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP130SSEVM 主题中讨论的其他器件:TDP142、 SN65DP141
尊敬的 TI 团队:
我想在具有 DP 转 VGA 转换器的灌电流应用中使用 DP130、它可以工作吗?
1.是否可以获取评估板手册、原理图和其他相关设计文件作为参考?
2.关于链路训练: 对于接收应用、需要关闭自动链路训练以设置 DP130输出通道的固定电平/值。 这些应由 I2C 进行配置。 是否 还需要通过 I2C 在输入上实施针对时钟和 EQ 的链路训练? 或者、这是否仍能自动工作? 如果不是:是否足够使用轮询 I2C 寄存器的外部控制器?
此致、
黄光正