This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:需要有关寄存器0x01的更多信息

Guru**** 2524440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827390/ds80pci810-need-more-information-about-register-0x01

器件型号:DS80PCI810

您好、先生:

我在 PCIe 应用的设计中使用了线性中继器。

据我所知、触发 PWDN 可能会复位 RXDET、如规范所述  

断电模式、输入为高阻态、输出驱动器 被禁用、

µs 在保持高电平5 μ s 时复位 Rx 检测状态机。

我的问题是、清零/置位寄存器0x01 (PWDN)也可以复位 RXDET、在哪里与引脚控制模式一样?

Tks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THI 最大值、

     

    整个器件终端可通过寄存器0x02[7:6]进行控制

     

    寄存器写入的序列、用于同时为所有8个通道复位 rxdet 状态机。

     

    0x02 = 80'h

    0x02 = C0’h

    0x02 = 80'h

    0x02 = 00'h

     

    这将为所有八个通道重新启用 rxdet 状态机。

      

    要控制少于8个通道的端接、需要在寄存器0x08中覆盖 RXDET 引脚。  

    写入0x08 = 08'h

     

    然后、每个要控制的通道中的 RXDET 位需要按以下顺序进行编程。

    CH0的示例

     

    写入0x0E = 00'h (输入 hi-z、因此终止被关闭)

    写入0x0E = 0C'h (启用自动 rxdet、输入为高阻态、直到检测到输出端接)

     

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们想知道我们是否可以设置寄存器0x01 (PWDN)来替换 PWDN 引脚52?

    因为我们不希望重置全部8个通道  

    PWDN 引脚52可以重置数据表 菜单中所有通道的 RXDET 机器 ,因此如果 我们设置寄存器0x01 (PWDN)也会触发重置 RXDET 机器,它 是相同的,对吧?

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RXDET 可由寄存器0x02[7:6]控制

     

    寄存器写入的序列、用于同时为所有8个通道复位 rxdet 状态机

     

    寄存器   写入数据

    0x02    =   80'h

    0x02    =   C0’h

    0x02    =   80'h

    0x02    =   00'h

     

    这将为所有八个通道重新启用 rxdet 状态机。

      

    要控制少于8个通道的端接、需要在寄存器0x08中覆盖 RXDET 引脚。  

    寄存器    写入数据

    0x08    =    08'h

     

    然后  、需要使用以下序列对要控制的每个通道的终端进行编程。

    CH0的示例

    寄存器      写入数据       注释  

    0x0E     =     00'h              (输入 hi-z、因此终止被关闭)

    0x0E     =     0C'h              (输入为50 Ω)

    CH1的示例

    寄存器      写入数据       注释  

    0x15     =     00'h              (输入 hi-z、因此端接被关闭)

    0x15     =     0C'h              (输入为50 Ω)

    我将查看寄存器0x01的功能、了解它如何替换 PWDN 引脚

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过 寄存器0x01控制减少单个通道功率的能力。  请注意、这种低功耗状态不会关闭器件上的输入端接。

     要复位单个通道 RXDET 状态机、需要执行以下寄存器写入序列。  

    CH0的示例

    寄存器      写入数据       注释  

    0x08    =       08'h             (覆盖 RXDET 配置引脚

    0x0E     =     00'h              (输入 hi-z、因此终止被关闭)

    0x0E     =     08'h              (输入在 RXDET 发生前为高阻态)

    注意: 覆盖寄存器0x08中的 RXDET 引脚最初将影响所有8个通道。  在初始更改之后、可以使用上述序列修改各个通道。

    此致、

    Lee