大家好、
您是否建议这么做
TUSB211IRWBR 用于激活/停用波形调节器的 USB 操作是什么?
谢谢、
此致、
Shidara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、David - San
感谢您的快速回复。 HS 信号似乎已应用。
由于客户面临以下情况、原因可能是什么?
中的一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个, -
>[USB2.0]
>如果您在插入固定装置的情况下开始测试、
>调节器工作正常、
>如果在测试开始后插入固定装置、则说明调节器不工作。
>无论插入多少次、情况都是相同的。
中的一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个, --
任何建议都应受到高度赞赏。
谢谢
此致、
Shidara