This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:激活/停用条件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831758/tusb211-condition-of-activate-deactivate

器件型号:TUSB211

大家好、

您是否建议这么做

TUSB211IRWBR 用于激活/停用波形调节器的 USB 操作是什么?

谢谢、

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San

    TUSB211是一款 USB 高速(HS)信号调节器、因此它仅在旁路 LS/FS 信号的同时补偿 HS 信号。

    请考虑其他 TUSB21x,根据系统应用程序的不同,您可以在以下应用手册中找到更多信息: 

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的快速回复。 HS 信号似乎已应用。

    由于客户面临以下情况、原因可能是什么?

    中的一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个, -
    >[USB2.0]
    >如果您在插入固定装置的情况下开始测试、
    >调节器工作正常、
    >如果在测试开始后插入固定装置、则说明调节器不工作。
    >无论插入多少次、情况都是相同的。
    中的一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个, --

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San

    在获取眼图时、器件会检测到测试装置终止到与主机或器件唯一不同的示波器。 这是实现高速升压以进行测试所必需的。  

    需要遵循正确的 USB 合规性程序、我在之前的回复中向您发送的应用手册第5节对此进行了说明。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    非常感谢您始终给予的大力支持。

    我将关闭该线程。

    谢谢

    此致、

    Shidara