主题中讨论的其他器件:TPD2E001
尊敬的专业人士,
应用:
' LCD 屏幕与主机分离、而 SN65LVDS84AQDGG 芯片用于在主机侧输出到接口。 外部电缆(带屏蔽的双绞线)的长度小于1米、另一端连接到显示模块。'
这是什么问题? 有疑问或建议吗?
我们已经做了一些实验、现在已经确认了芯片在热插拔过程中很容易损坏。 是否有任何协商解决方案?我们已尝试将4个 TPD2E001 TVS 添加到4组差分信号中、但这些信号仍然会损坏。
RGB 到 LVDS 的 LCD 信号切换芯片 SN65LVDS84AQDGG 最近遭到了大量损坏、包括数十套中的6件。
电路部件非常简单、请参考随附的图片。
损坏的芯片主要是由 LVDS 差分对之间的异常阻抗造成的。 例如、Y0M/Y0P 之间的电阻可能大于10欧姆、几百欧姆或几兆字节。接地电阻也很小、很大、范围从10欧姆到兆欧姆不等。