This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:澄清

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, TLC59116-Q1, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840748/tca9539-q1-clarifications

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC59116-Q1TCA9555

大家好、

以下是说明、

#CAN 我是否可以提供 VCC=3.3V 直流、IO 扩展器端口引脚=5V 直流电? 可以吗?
#通过消除 I2C 地址信号来使用复位信号是什么?
通常、我们可以使用 GPIO 作为 LED 驱动。 类似地、在 TCA9539-Q1中显示为 LED 驱动示例。
 在这种情况下、能否使用 TCA9539-Q1而不是 TLC59116-Q1 16通道 LED 驱动器?

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9539-Q1上的 I/O 端口可承受5V 输入、同时该器件通过3.3V 至 Vcc 的电压供电。 I/O 引脚不能将高于 Vcc 的电压驱动为输出。


    复位引脚允许系统主控器复位 TCA9539-Q1、以将其寄存器置于其默认状态、而无需对器件进行循环通电。 与 TCA9555相比、该特性替代了其中一个可用的地址引脚、TCA9555具有3个地址引脚、允许在同一 I2C 总线上使用8个器件。 TCA9539-Q1提供2个地址引脚、允许在同一总线上使用4个器件。


    TCA9539-Q1确实可用作 LED 驱动器。 但是、TLC59116-Q1提供了更多特性、例如更大的电源电压范围(3.3V 或5V)、使用 PWM 的可编程亮度控制以及更多可用的地址引脚(A0 - A3)、因此可以在同一 I2C 总线上使用更多器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric