主题中讨论的其他器件: TLC59116-Q1、 TCA9555
大家好、
以下是说明、
#CAN 我是否可以提供 VCC=3.3V 直流、IO 扩展器端口引脚=5V 直流电? 可以吗?
#通过消除 I2C 地址信号来使用复位信号是什么?
通常、我们可以使用 GPIO 作为 LED 驱动。 类似地、在 TCA9539-Q1中显示为 LED 驱动示例。
在这种情况下、能否使用 TCA9539-Q1而不是 TLC59116-Q1 16通道 LED 驱动器?
此致、
S.Saravanakumar