This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:显示抖动

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831386/ds90c387-display-dithering

器件型号:DS90C387

你(们)好

  我们将 DS90387用于 RGB 到 LVDS,用于17’LCD。 RGB 总线上有3个设备:DVI、VGA 和 RGB2LVDS。

  问题是、LCD 显示屏抖动、  ds90387的输入 CLKIN 大约为100MHz 正弦波。

 我的问题是,对于 ds90387的 CLKIN, 最大值和最小值的要求是什么?  

  在如下数据表中、对于 VIL、值为0-0.8V、这是否意味着如果时钟输入高于0.8V、IC 无法将时钟输入识别为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确、如果时钟输入的低电平高于0.8V 阈值、则器件很可能无法正确识别它。  

    此致、

    Casey