请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C387 你(们)好
我们将 DS90387用于 RGB 到 LVDS,用于17’LCD。 RGB 总线上有3个设备:DVI、VGA 和 RGB2LVDS。
问题是、LCD 显示屏抖动、 ds90387的输入 CLKIN 大约为100MHz 正弦波。
我的问题是,对于 ds90387的 CLKIN, 最大值和最小值的要求是什么?
在如下数据表中、对于 VIL、值为0-0.8V、这是否意味着如果时钟输入高于0.8V、IC 无法将时钟输入识别为低电平?