https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839482/sn75dp159-few-quesiton
器件型号:SN75DP159您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们的问题是
我们目前正在正常测试 Acer 4K30Hz 功能。
但是、当分辨率调整为4K 60Hz 时、它有时会为黑色、然后恢复。
播放电影时,图像将随屏幕消失一次,并消失约1秒至2秒。
我们对 DP159几乎没有什么疑问。
1.我们如何检查是否使用 DDC Snoop Mode?
2.我们如何为 DP159寄存器转储?
如下图所示、我们可以看到地址为01 (BA)、然后值为00110001。 我们在[1:0]从2'B01变为2'B10时遇到问题。
4、 我们想知道01到10之间的差异吗?
5、地址设置的区别在哪里?