This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:少量 quesiton

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839482/sn75dp159-few-quesiton

器件型号:SN75DP159

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的问题是  

我们目前正在正常测试 Acer 4K30Hz 功能。

但是、当分辨率调整为4K 60Hz 时、它有时会为黑色、然后恢复。
播放电影时,图像将随屏幕消失一次,并消失约1秒至2秒。

我们对 DP159几乎没有什么疑问。

1.我们如何检查是否使用 DDC Snoop Mode?

2.我们如何为 DP159寄存器转储?

如下图所示、我们可以看到地址为01 (BA)、然后值为00110001。 我们在[1:0]从2'B01变为2'B10时遇到问题。

4、 我们想知道01到10之间的差异吗?

5、地址设置的区别在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    1:在执行 snoop 配置时、源的 SDA/SCL 直接连接到接收端的 SDA/SCL。 DP159将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到此链路、以便 DP159配置 TMDS_CLOCK 比率状态位。 实施此配置时必须小心、因为拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平可能不同、3.3V 与5V

    由于寄存器0x00h 至0x08h 转储了正确的 Device_ID 和 Rev_ID、因此您似乎能够正确转储 DP159寄存器。

    HDMI2.0支持3.4Gbps 至6Gbps 之间的数据速率。 区别在于"01"的交叉点为1Gbps、"10"为3.4Gbps。

    当分辨率从4K@30Hz 更改为4K@60Hz 时、您是否看到 TMDS_CLOCK 比率状态从0切换到1? 根据 HDMI2.0规范、当源从4K@30Hz 更改为4k60Hz 或从4K@60Hz 更改为4K@30Hz 时、  

    • 源应暂停 TMDS 时钟和数据的传输。
    • 更改 TMDS_BIT_CLOCK_RA比 位。
    • 在恢复 TMDS 时钟和数据的传输之前、允许最小1ms 和最大100ms

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    0x00h 至0x08h 规范显示了 I2C 寄存器、请参阅以下内容

    但在前面是扩展 DDC 寄存器。

    两者是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    否 这是 DP159 ID 寄存器

    可在目标地址80h (写入)和81h (读取)访问 DP-HDMI 适配器缓冲器和用于2类功能的扩展 DDC 寄存器。 功能和控制寄存器被映射到 DDC 地址空间。 可使用 I2C-over-AUX 事务支持或通过 DDC 信令访问这些寄存器。

    谢谢

    David