This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:不能与 PC 通信。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839248/tusb9261-doesn-t-communicate-with-the-pc

器件型号:TUSB9261

大家好、TI 团队。

 通过参考 TUSB9261DEMO、我的客户确实为 TUSB9261制作了 SCH 和 PCB。 但它无法与 PC 通信。

我们应该检查什么?  

我附加原理图。

e2e.ti.com/.../KST920H_5F00_WS2_5F00_USB30_5F00_SATA_5F00_-23.pdf

您可以检查原理图吗?  

请帮助 TUSB9261正常工作。

谢谢。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关客户在此故障模式下看到的更多说明? 什么是应用?TUSB9261在 SATA 端连接到了什么? 客户是否尝试将固件重新刷写到 TUSB9261?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用程序是基于 HDD 的媒体播放器。 它连接了外部 HDD 设备。

    我知道 TUSB9261是经过编程的默认固件。 我应该重写默认固件吗?

    如何重新刷写 TUSB9261?  请告诉我如何重新刷写。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动时是否有 SPI 闪存连接到 TUSB9261? TUSB9261需要读取 SPI 闪存才能加载 FW。 您可以使用 TUSB9261并借助 Flashburner 软件重新刷写 SPI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据下面的 e2e 链接、 TUSB9261 不需要外部 EEPROM。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/788565/2916320?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb9261%252525252525252520eeprom#2916320

    我的客户、存储器选项除外。  问题是无法在 PC 上识别 TUSB9261。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以绿色突出显示的帖子、因为其中包含解决该主题中问题的正确信息、有关该主题的相关信息、请参阅以下内容。 如果 PC 将 TUSB9261视为引导加载程序、则 FW 不会从外部 EEPROM 加载到 TUSB9261。 这对于 TUSB9261在正常功能下运行是必要的。 客户看到 TUSB9261枚举到 PC 上是什么类型的器件?

    --------------------------------------

    没有固件直接烧写到器件中的原因是 TUSB9261 不用于保存固件。  在数据表第7.3.1.1节中:

    TUSB9261  ROM 包含在全局复位后执行的引导代码、该启动代码执行从连接的 SPI 闪存存储器加载固件映像到本地 RAM 所需的初始配置。"

     TUSB9261 仅在 ROM 中包含引导代码、其目的是从 SPI 闪存中获取固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    当参考下面的数据表时、我了解到没有闪存的情况下它是可用的。

    但根据您的建议、闪存 至关重要。 对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部分介绍了 TI.com 上提供的 FW 的功能、FW 未预加载到内部 RAM 中、在复位取消置位后需要从外部 SPI EEPROM 加载到内部 RAM 中。