This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:为器件供电时的 STB 引脚电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840385/tcan1042-q1-stb-pin-voltage-when-power-is-applied-to-device

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042V-Q1

大家好、团队、

我有一个有关 TCAN1042-Q1 STB 引脚的问题可能需要您的帮助。

MCU 电源为3.3V。 我们发现、当刚刚加电但 MCU 未初始化 TCAN1042-Q1时、STB 引脚电压为2.66V。 MCU 初始化完成后、STB 电压固定为0V 或3.3V。

我们尝试断开 STB 引脚与 MCU I/O (STB 引脚悬空)的连接、在施加 CAN 电源时、STB 电压为相同的2.66V。

我的问题:

1. TCAN1042-Q1的这个 STB 2.66V 电压是否因内部泄漏而正常?

2.该电压是否会对器件引脚造成损害?

下面是原理图。

以下是施加 TCAN1042-Q1电源时的 STB 引脚电压。 如果连接到 MCU I/O 并断开其连接、则引脚电压相同。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    TCAN1042V-Q1具有从 STB 到 VIO 的弱内部上拉电阻(请参阅"IIL"规格)。  当 STB 引脚悬空时、该上拉电阻通常足够强大、足以为其提供高电平偏置、但当大多数 MCU GPIO 尝试将电压设置为高电平或低电平时、该上拉电阻器可轻松过驱动。  请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大