This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:如何构建硬件电路?

Guru**** 2391315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839610/sn65dsi85-how-to-build-the-hardware-circuit

器件型号:SN65DSI85

μ:下面的外设配置

MIPI->LVDS、WUXGA,以下问题:

1.SCL&SDA、是否需要额外的配置、这个引脚只能写入 IC 程序来使用?

IRQ 中断信号如何使用它?

 ?引脚低电平复位,正常运行上拉或悬空 Ω

4、Addr&REFCLK 只需连接 GND、需要额外配置?

5. IC 只需要1.8V VCC 电源?

是否需要设置其他功能引脚、 请帮助检查它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Neng、

    配置器件需要 I2C

    2.请参阅数据表的第9.1.3节

    3、EN 引脚必须按照初始化顺序处理。 请参阅数据表的第8.4.2节

    4、如果不使用外部基准时钟、REFCLK 应通过下拉电阻器连接到 GND。 对于 ADDR、请参阅数据表的第8.5.1节

    5.是的

    您还可以参考 EVM 指南和原理图: http://www.ti.com/lit/ug/sllu221/sllu221.pdf

    此致、

    I.K.