请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85 μ:下面的外设配置
MIPI->LVDS、WUXGA,以下问题:
1.SCL&SDA、是否需要额外的配置、这个引脚只能写入 IC 程序来使用?
IRQ 中断信号如何使用它?
?引脚低电平复位,正常运行上拉或悬空 Ω
4、Addr&REFCLK 只需连接 GND、需要额外配置?
5. IC 只需要1.8V VCC 电源?
是否需要设置其他功能引脚、 请帮助检查它。
谢谢!