请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1792 数据表顶部显示 SN65HVD1792...
•总线引脚故障保护更改为
–>±70V ('HVD1785、86、91、92)
但是、在数据表的稍后部分、它显示在绝对最大值下...
'HVD1785、86、91、92、93A、 B 引脚–70 70 V
总线引脚'HVD1787 A、B 引脚上的电压–70 30 V
'HVD1793 Y、Z 引脚–70 30 V
总线引脚为 A、B、Y 和 Z。 我希望1792上的所有四个总线引脚均可耐受70V 电压、但数据表并未明确说明这一点。 这是一个全双工芯片、因此预计也会使用 Y 和 Z、但它仅在绝对最大值下显示 A 和 B 可耐受70V 电压。 我想使用该器件、但它只能在 Y 和 Z 也具有容错功能的情况下工作。 我发现的每一个其他竞争对手芯片在其容错芯片数据表中都将 A、B、Y 和 Z 列为容错芯片。