This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792:SN65HVD1792数据表混淆

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830442/sn65hvd1792-sn65hvd1792-datasheet-confusion

器件型号:SN65HVD1792

数据表顶部显示 SN65HVD1792...

•总线引脚故障保护更改为
–>±70V ('HVD1785、86、91、92)

但是、在数据表的稍后部分、它显示在绝对最大值下...


'HVD1785、86、91、92、93A、 B 引脚–70 70 V
总线引脚'HVD1787 A、B 引脚上的电压–70 30 V
'HVD1793 Y、Z 引脚–70 30 V

总线引脚为 A、B、Y 和 Z。 我希望1792上的所有四个总线引脚均可耐受70V 电压、但数据表并未明确说明这一点。  这是一个全双工芯片、因此预计也会使用 Y 和 Z、但它仅在绝对最大值下显示 A 和 B 可耐受70V 电压。  我想使用该器件、但它只能在 Y 和 Z 也具有容错功能的情况下工作。  我发现的每一个其他竞争对手芯片在其容错芯片数据表中都将 A、B、Y 和 Z 列为容错芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    这是一个好问题。 数据表应更具体地说明额定值。 SN65HVD1792的 Y/Z 引脚也具有+-70V 故障电压。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao