Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
大家好、
客户正在使用 DSI86、屏幕 分辨率为2560x1440。 对于差动应用、它们希望 在60Hz 和90Hz 之间切换屏幕刷新率。 但他们希望 切换速度非常快、希望 用户看不到黑屏。 所以他们在问 刷新率更新的快速操作是什么、它的速度是多快?
此致、
Peter Wei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Peter
DSI 规格时序事件可提供以下两种类型之一:同步脉冲和同步事件。
对于同步脉冲类型的时序事件、GPU 将发送 VSYNC START (VSS)、VSYNC END (VSE)、HSYNC START (HSS)和 HSYNC END (HSE)数据包。
对于同步事件类型、GPU 将仅发送同步开始数据包(VSS 和 HSS)。
对于这两种类型的时序事件、DSIx6将使用编程到视频寄存器中的值来确定同步结束事件(VSE 和 HSE)。
因此、您可以通过更改 DSI86视频寄存器中的同步开始数据包值来在分辨率之间进行更改。
我建议订购 DSI86 EVM 并进行测试。
谢谢
David