This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86更改刷新率的最短开关时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837850/sn65dsi86-dsi86-minimum-switch-time-for-changing-the-refresh-rate

器件型号:SN65DSI86

大家好、

客户正在使用 DSI86、屏幕 分辨率为2560x1440。 对于差动应用、它们希望 在60Hz 和90Hz 之间切换屏幕刷新率。 但他们希望 切换速度非常快、希望 用户看不到黑屏。 所以他们在问 刷新率更新的快速操作是什么、它的速度是多快?

此致、

Peter Wei

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    遗憾的是、实验室中没有可在 SN65DSI86上支持和测试此功能的源。 一种选择是订购 SN65DSI86 EVM 并进行测试。  

    当源在60Hz 和90Hz 之间切换时、源如何支持此功能?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用某些应用程序流程、可能是 Qualcomm。 主机可以直接切换速率、他们说、如果使用 mipi 屏幕、主机可以支持一些称为无闪切换的功能。

    是否可以假设主机可以在帧之间切换速率、并且一旦切换帧、它们就可以配置我们的器件。 您能否建议用于更新我们部件配置的脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    DSI 规格时序事件可提供以下两种类型之一:同步脉冲和同步事件。

    对于同步脉冲类型的时序事件、GPU 将发送 VSYNC START (VSS)、VSYNC END (VSE)、HSYNC START (HSS)和 HSYNC END (HSE)数据包。

    对于同步事件类型、GPU 将仅发送同步开始数据包(VSS 和 HSS)。

    对于这两种类型的时序事件、DSIx6将使用编程到视频寄存器中的值来确定同步结束事件(VSE 和 HSE)。

    因此、您可以通过更改 DSI86视频寄存器中的同步开始数据包值来在分辨率之间进行更改。

    我建议订购 DSI86 EVM 并进行测试。

    谢谢

    David