This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:我关闭3V3逻辑电源而微处理器仍在尝试写入芯片、可能会损坏芯片?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839098/tic12400-q1-might-the-chip-been-damaged-by-me-turning-the-3v3-logic-power-off-and-the-microprocessor-still-trying-to-write-to-it

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

E2E、  

我只是想与您澄清一些事情…。 如您所知、我们的设计中包含一个 TIC12400Q1器件。 以前构建的电路板工作正常、处理器通过 SPI 从 TIC 器件成功获取数据。 但是、在 PCB 的最新版本上、我对来自 TIC 的 SPI 数据输出有一些问题。 此新版本的 PCB 与之前版本的电路板几乎完全相同、不同之处在于我使用 TPS27081器件切断 PCB 上某些芯片(例如 RS485接口、EEPROM 器件和 TIC12400)的3.3V 电源。

在 TIC12400数据表中,它显示:

 

 

如果我为 VSS (引脚37和38)提供了24V 直流电压、但 VDD 上没有3.3V 电压、并且处理器(通过 SPI)仍在发送数据、这是否会导致问题–我要求的原因是3.3V 电压已启用(逻辑电源打开) 我看到 我的 TIC12400器件的输出驱动非常低(仅约250mV)、从串行输出接口返回处理器(SO–引脚18)。 我关闭3V3逻辑电源而微处理器仍在尝试写入芯片、可能会损坏芯片? 我在我的两个原型板上都看到了这一点–所以我只是在使用焊铁Frowning2之前寻找线索

 

非常感谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、如上面数据表快照中突出显示的文本所示、当微处理器仍在写入器件时、VDD 必须存在3V3逻辑、以避免过多的泄漏电流和损坏的 SPI I/O 逻辑电平。

    谢谢

    Saminah