主题中讨论的其他器件:TIC12400
E2E、
我只是想与您澄清一些事情…。 如您所知、我们的设计中包含一个 TIC12400Q1器件。 以前构建的电路板工作正常、处理器通过 SPI 从 TIC 器件成功获取数据。 但是、在 PCB 的最新版本上、我对来自 TIC 的 SPI 数据输出有一些问题。 此新版本的 PCB 与之前版本的电路板几乎完全相同、不同之处在于我使用 TPS27081器件切断 PCB 上某些芯片(例如 RS485接口、EEPROM 器件和 TIC12400)的3.3V 电源。
在 TIC12400数据表中,它显示:
如果我为 VSS (引脚37和38)提供了24V 直流电压、但 VDD 上没有3.3V 电压、并且处理器(通过 SPI)仍在发送数据、这是否会导致问题–我要求的原因是3.3V 电压已启用(逻辑电源打开) 我看到 我的 TIC12400器件的输出驱动非常低(仅约250mV)、从串行输出接口返回处理器(SO–引脚18)。 我关闭3V3逻辑电源而微处理器仍在尝试写入芯片、可能会损坏芯片? 我在我的两个原型板上都看到了这一点–所以我只是在使用焊铁之前寻找线索
非常感谢、
Adam