This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:关于建议的电路和时序要求

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838702/dp83822if-about-recommended-circuit-and-timing-requirments

器件型号:DP83822IF

您好!

我对 DP83822IF 有疑问。

我的客户计划将光纤网络的其他 phy 替换为 DP83822IF
他们有以下问题:

问题1.
在客户的当前产品上、他们正在使用其他供应商的 PHY。
在数据表中写入的该 phy 的建议电路中、
PHY 和光纤收发器之间没有直流块电容器。
但在 DP83822IF 的建议电路中、使用0.1uF 电容器来阻止直流。
如果使用 DP83822IF、为何需要阻止直流电流?

问题2.
他们希望知道中写入的以下参数的最大时序
DP83822IF 数据表(SNLS505E)第11页"7.7时序要求、复位时序":

- T3 (用于复位的硬件配置锁存时间)
- T4 (硬件配置引脚转换为输出驱动器)

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、例如、

    A1)我们需要阻断电容器、因为 DP83822IF 是电流模式线路驱动器。 许多光纤收发器都是 LVPECL、因此直流失调电压是不同的。

    A2)这些参数没有记录的最大时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.