请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 您好!
我对 DP83822IF 有疑问。
我的客户计划将光纤网络的其他 phy 替换为 DP83822IF
他们有以下问题:
问题1.
在客户的当前产品上、他们正在使用其他供应商的 PHY。
在数据表中写入的该 phy 的建议电路中、
PHY 和光纤收发器之间没有直流块电容器。
但在 DP83822IF 的建议电路中、使用0.1uF 电容器来阻止直流。
如果使用 DP83822IF、为何需要阻止直流电流?
问题2.
他们希望知道中写入的以下参数的最大时序
DP83822IF 数据表(SNLS505E)第11页"7.7时序要求、复位时序":
- T3 (用于复位的硬件配置锁存时间)
- T4 (硬件配置引脚转换为输出驱动器)
此致、
G.F.