This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:针对 CANH/CANL 电压限值为14V 至-14V 的器件提供 ESD/浪涌保护

Guru**** 2537620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, SN65HVD232, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829335/tcan332g-esd-surge-protection-for-part-with-canh-canl-voltage-limit-of-14v-to--14v

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件:TCAN332SN65HVD232TCAN1042-Q1

与 Shu-Cheng LIN 提出的 TCAN332 ESD/浪涌保护问题相关(引用如下)

推荐用于大多数 CAN/CAN FD 收发器的 TVS 具有24-36V 的 V击 穿电压。 这适用于大多数收发器、因为其 CANH 和 CANL 的 Vmax/min 为40V/-40V。

对于 CANH 和 CANL Vmax/min 为14V/-14V 的 CAN/CAN FD 收发器(如 TCAN332)、建议使用什么 TVS 保护器件?

(我确信推荐的器件应该是"双向"器件、但另一个相关问题是、哪个器件的 V击 穿电压(击穿电压)不是很高、以至于在它开始工作时、

TCAN332本来会被破坏。

林先生的原始询问引述如下,供大家参考:

TCAN332规范8.1提到最高可承受-14~+14V 电压、那么我应该选择14V 双向 TVS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试实现哪种级别的瞬态抗扰度?  我问的是、TCAN332支持高达12kV (接触放电)的 IEC 61000-4-2 ESD、而不使用任何外部保护电路、因此很难找到一个工作电压范围支持+/- 12V 的 TVS 二极管 (由 CAN 物理层指定的全共模电压范围)、但在应力小于14V 的情况下峰值钳位电压。 如果应用可以在更窄的电压范围内工作(例如0V 至5V、假设网络上的所有节点共享一个实心接地连接)、 那么、它会稍微容易一些、但仍然很困难。  因此、对于更高的瞬态抗扰度水平(>12kV IEC ESD)、最好使用不同的收发器、例如 SN65HVD232 (如果可接受高达1Mbps 的运行速度)或 TCAN1042-Q1 (如果可接受 VCC = 5V 的运行电压)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的及时响应。 我更了解您的回答后的情况。

    实际上、我之所以发帖是因为我还想知道自己如何找到这样的 TVS 二极管、但我认为可能需要在中使用、正如"TCAN33x 双站点工业 CAN 评估模块(EVM)"用户指南中所述。  请参阅以下用户指南的相关章节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点-我理解这种困惑。  大多数应用不需要更高水平的抗扰度、因此不需要 TVS;但是、有些应用可能需要、因此我们希望确保 PCB 支持 TVS 作为一个选项。  (此外、尽管此 EVM 专门针对 TCAN33x 系列进行了销售、但它专为用于8引脚 SOIC 或 SOT 封装中的任何 CAN 收发器器件而设计。)

    最大