This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 链路启动

Guru**** 2429800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828087/dp83869hm-1000base-x-link-up

器件型号:DP83869HM

您好、先生、

我们需要 在  RGMII 至1000Base-X 中设置 DP83869HM 但 1000Base-X 无法 连接。 您是否可以为我们提供 示例流程图?

我们的配置如下:

将41写入0x1df;将1140写入0x0、

和自举设置:OPMODE[2:0]= 1(RGMII 至1000Base-X)

              LED[1:0]= 0 (__LW_AT__光纤自动协商开启;引脚24)上的信号检测禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    如果器件已捆绑到 RGMII 至1000Base-X、则无需额外的寄存器写入。

    1000Base-X 是否始终或一段时间未连接? 有关更多详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/snla305/snla305.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我没有听到你的声音。 我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen